结果:找到"晶振 晶振行业 晶振频点",相关内容1000条
  • 最简单的测试晶振是否起振的方法
  • 导致贴片晶振或者圆柱晶振不起振的原因有不少,例如接触到液体,表面有杂质,电容匹配不适,老化,材料劣质等原因。如果晶振不起振的话,产品相当于毫无用处,所以要区分产品用不了是石英晶振的因素,还是其他电子元器件的问题,就要先确定是否石英晶体谐振器起振,扬兴晶振给大家分享几个最简单的方法,看完你就懂!1、判断方法很多,用示波器看波形是最直接的,用数字万用表的电压档测电压也行,因晶振波形的占空比为50%,所以测得的平均电压为1/2Vcc左右,对于51单片机,在使用外置程序存储器的时候还可以测PSEN引脚或P0口引脚的电压或波形,只有晶振电路正常工作,那些引脚才会有信号输出,但现在很少采用片外扩展存储器...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2023-01-03 10:29:00
  • 冷知识科普:晶振突然坏了怎么办?
  • 在使用过程中晶振突然坏了怎么办?这是许多晶振从业者不可避免接收到的客户问题,但如果说一定是质量不过关,那就有失偏颇了。比如,焊接方式错误,周围环境,温度范围,重大跌损和错误选择参数等,都有可能引起石英晶振不起振,停振,误差大及其他一些问题。以下是小扬给大家提供几点石英晶振的处理方法。大多数有用到晶振的客户,应该都遇到过晶振遇热停振这个让人无奈的问题,如果遇到这种问题,怎么办呢?不要慌,首先我们来分析下为什么会出现停振现象:晶振英文名为Crystaloscillator,它是电子产品中的重要部件,其作用是向显卡、网卡、主板等配件的各部分提供基准频率,一旦工作频率不稳定就会会造成相关设备工作频率...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 石英 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2022-06-30 15:09:00
  • 晶振在五种不同行业的应用,你了解多少?
  • 晶振是许多电子产品中必不可少的电子元件,选用的种类和标准也及其多。不同类型的晶振具备不同的参数,使用在不同的领域,发挥着不同的功能作用。晶振分有两种频率系列,一款是MHZ系列,一款则是KHZ系列对于一些特定的应用场景,晶振已经有很大一部分形成了专用标准,以下便是不同的晶振频率所使用在什么产品上。1、家电类领域彩色电视机:443MHZ(PA制)、3.58MHZ(NSC制)和8.86MHZ(TDA3560、TDA3565等集成电路用)等。遥控器:455KHz、480KHHz、429MHZ、500MHZ和560MHZ等晶振。微处理器:1MHZ、4MHZ、4.5MHZ、8MHZ和和10MHZ等几种晶...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2022-03-04 18:22:00
  • 掌握贴片晶振的六点选用原则,选型不迷路!
  • 电子工程师在晶振选型时是不是也会陷入迷茫,不知道选用的晶振能否适用于产品的适用。我们都知道,晶振的作用就是构成振荡电路,产生电器工作需要且频率稳定的振荡信号,用于控制电器正常工作。但在实际中一定要根据振荡电路的类型选配合适的晶振,否则将因晶振使用不当或选用错误造成电器工作异常或不能工作。选用贴片晶振应遵循以下6点原则。1、表面观看。看贴片晶振外壳标记文字是否清晰规范、是否存在裂痕、引脚上是否已经焊过锡,如果从外表上发现了晶振出现瑕疵,就不应该使用。2、选择型号。选用的贴片晶振看清外壳的型号标记,型号表明了晶振的多项参数性能,如果晶振型号选择不当,将导致产品应用不匹配,不能正常工作。3、选择谐...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 贴片 选型 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2022-02-11 14:52:00
  • 科普!最全的石英晶振发展史
  • 晶振作为电子产品的重要组成部分想必大部分人对晶振了解不多那么,石英晶振的发展历史有多长?一起来看看石英晶振的发展里程碑时间线⬇#01启蒙期:技术启蒙初级产品出现1880年,居里兄弟研究石英水晶片时,发现在晶片上施加机械应力时,就会产生电荷的偏移,提出压电效应这个概念。压电效应1918年,朗之万研究了使用从石英晶体切割的板来开发用于探测潜艇的早期声纳系统。在这项工作中,朗之万使用X切割石英板来生成并检测水中的声波。1921年,卫斯理大学的凯蒂教授为石英晶体振荡器申请了专利。对于这项专利,他使用石英晶体谐振器来控制振荡器的频率,他还描述了使用石英条和板作为频率标准和滤波器。人们普遍认为,凯蒂是第...
  • 所属专栏: 谈天说地 标签: 石英 发展 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2021-11-26 09:28:00
  • 石英晶振没有信号输出怎么办?6招教你如何解决!
  • 石英晶振,作为电子产品中必不可少的电子元件,日常使用过程中遇到石英晶振没有信号输出却不知从何下手解决?小扬整理相关资料给大家分享如何解决晶振没有信号输出的问题。步骤1请使用示波器或频率计测量石英晶振的两个端子输出的信号。如果没有信号输出,请按照步骤1至步骤4执行检查。如果晶体输出端(Xout)有信号输出,但输入端(Xin)没有信号输出,请按照步骤5到步骤6检査石英晶振。步骤2请卸下石英晶振并测试其频率和负载电容,以确定它们是否会使用专业测试机器振动并符合您的规格。也可以将其发送给供应商,让他们进行测试。步骤3如果发生以下任何一种情况,石英晶振不会振动,其负载电容不符合您的规格,或者当前频率与...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 石英 信号 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2021-11-12 18:25:00
  • 晶振停振竟然受这些原因引起!
  • 在产品的生产过程中,很多的人都会遇到晶振不振或是停振的现象,又不知从何下手,更是一头雾水,又不知道问题出现在什么地方,下面就给大家讲解一下导致晶振不振乃至停振的主要原因分析。原因分析:1.当晶体频率发生频率漂移,且超出晶体频率偏差范围过多时,以至于捕捉不到晶体的中心频率,从而导致芯片不起振。2.在压封时,晶体内部要求抽真空充氮气,如果发生压封不良,即晶体的密封性不好时,在酒精加压的条件下,其表现为漏气,称之为双漏,也会导致停振;3.由于晶体在剪脚和焊锡的时候容易产生机械应力和热应力,而焊锡温度过高和作用时间太长都会影响到晶体,容易导致晶体处于临界状态,以至出现时振时不振现象,甚至停振;4.由...
  • 所属专栏: 谈天说地 标签: 原因 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2021-10-30 16:19:00
  • 工业级晶振与民用级晶振分别应用在哪些领域呢?
  • 晶振行业的人都知道晶振分类很多,因为不管是陶振晶振还是石英晶振,还是石英晶体振荡器,而石英晶体谐振器都被不同的人称之为是晶振。以至于很多时候大家都搞不清了,一般普通晶振被称之为是民用级晶振,那么到底什么是工业级晶振呢?工业级晶振是指性能达到工业现场使用标准的晶振,主要表现在工作温度范围高达-40-+85℃,具有较强的防震功能、稳定性要比普通的晶振好,并且可由两个极限温度的频差可算出最小温度频飘可以做到20PPM,这个数值越小,相对的该产品质量也越好,当然在成本上也是高了很多的。工业级晶振与普通民用级晶振比有什么区别呢?与民用级晶振相比,工业级晶振在工作温度方面可以达到-40—+85℃,而民用...
  • 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 工 民用级 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2021-10-30 16:04:00
  • 晶振频率和时钟频率,区别在哪里?
  • 作为数字电路中的重要元器件—晶振,它是一种控制频率元件,在电路模块中提供频率脉冲信号源,给电路提供一定频率的稳定的震荡(脉冲)信号,比如石英钟,就是通过对脉冲记数来走时的。而时钟频率就像发动机转速,以一定频率在转,频率越高,对信号质量要求越高,能耗越大。 我们都都知道CPU的运行频率,单位为Mhz,数字愈大代表CPU执行指令的速度愈快,1978年问市的IBMPC采用5MHz的intel8086CPU,1998年intel发表了400MHz的PentiumII-400CPU。因此,一个时钟周期等于两个振荡周期,所以晶振频率等于2倍时钟频率。一、晶振频率和时钟频率本质上有何区别呢?1、信号源不同...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 率 时钟 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2021-10-30 15:55:00
  • 码住!晶振在电路中的符号
  • Co——静态电容和支架引线等分布电容之和,一般约2~5PF。Cq——动态电容,表征晶体的弹性,值很小,在10﹣²pF以下。Lq——动态电感,表征晶体的质量,值较大,在几十mH~几百H。rq——动态电阻,机械摩擦和空气阻尼引起的损耗,阻抗很小,几~几百欧Ω。Lq1、Cq1、rq3——晶体基频等效电路。CLq3、Lq3、rq3——晶体三次泛音等效电路。
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 技术 电路 符号 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2020-08-11 17:52:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: